This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:什么现象会导致 SPI_ERR?

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1595111/drv8244-q1-what-phenomenon-would-cause-spi_err

器件型号: DRV8244-Q1

您好的团队、

在数据表中、我找到如下说明:

  1.  必须进行完整的 16 个 SCLK 周期、标准帧的事务才有效;或者、对于具有“n"个“个外设器件的菊花链帧、必须进行 16 +(n x 16) 个 SCLK 周期、事务才有效。 否则、会报告帧错误 (SPI_ERR)。
  2.  不允许外设数量= 0、这会导致出现 SPI_ERR 标志。

我的问题是:

 会设置 SPI_ERR 标志的其他可能原因是什么?

BR

汉兵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanbing、

    数据表中还提到了另一个 SPI_ERR 原因、尝试访问数据表寄存器映射中未列出的寄存器地址将导致 SPI_ERR 故障:

    这个附加条件以及您注意到的其他条件涵盖了导致 SPI_ERR 故障发生的所有原因。

    此致、

    Joshua