This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:有关 TSTART_TO 的问题

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1594948/drv3901-q1-question-about-tstart_to

器件型号: DRV3901-Q1

您好、专家  

DRV3901-Q1:有关状态寄存器的详细信息 — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛

问题 1:根据我的理解、TSTART_TO 可用于检测在部署阶段 OUT1/2 是否不一致、我对吗?

问题 2:设计人员在配置 TSTART_TO(如何选择不同的 TSTART_TO 值)时需要注意什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    感谢您的问题、感谢您查看之前的 e2es。

    [引述 userid=“494975" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1594948/drv3901-q1-question-about-tstart_to

    问题 1:根据我的理解、TSTART_TO 可用于检测在部署阶段 OUT1/2 是否不一致、我对吗?

    [/报价]

    是的。 但是、还可能存在其他失效模式、例如从 OUTH/L 至 GND 的弱短路、这可能会导致此 TSTAT。

    Q2:设计人员在配置 TSTART_TO(如何选择不同的 TSTART_TO 值)时需要注意什么?

    TSTART_TO 可以配置为超过 TDLY_DEPLOY_DLY 配置。  

    谢谢、

    Ibinu