请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: MCF8316D

您好、
我使用仿真电压来控制速度。
绿线表示 DAC 输出的模拟电压值、红线表示设定的目标电压、蓝线表示实际检测到的速度。
我希望蓝色曲线和橙色曲线完全重叠。
为什么我的加速和减速非常慢? 我应该如何调整这种情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: MCF8316D

您好、
我使用仿真电压来控制速度。
绿线表示 DAC 输出的模拟电压值、红线表示设定的目标电压、蓝线表示实际检测到的速度。
我希望蓝色曲线和橙色曲线完全重叠。
为什么我的加速和减速非常慢? 我应该如何调整这种情况?
你(们)好
闭环加速和减速已经设置为较高的 2000Hz/s
如果响应仍然不遵循预期斜率、则意味着电机的惯性较高。
为了达到所需的斜率、我们需要增加扭矩 (ILIMIT) 并检查结果。 我们可以通过增加速度环路增益来进一步改进速度环路增益。
进行更改之前、请首先在扭矩环路中进行验证、并了解电机针对阶跃电流变化而改变速度的速度。
您是否尝试过 SmartTune?
谢谢、此致
Venkatadri S.