This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:CPH 和 CPL 之间的电容器

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1595102/drv8350-capacitor-between-cph-and-cpl

器件型号: DRV8350

你好、团队。

我的客户使用 DRV8350、他们现在在 CPH 和 CPL 之间使用 47nF、额定电压为 100V 的电容器。 此时、DRV8350 有时会报告故障、尤其是在总线电压从 48V 升高到 80V 或系统负载变重的情况下。

然后、他们将电容器从 100V 额定电压切换到 250V 额定电压、然后问题消失。

您能否就选择电容器提供指导? 可以将电容从 47nF 增加到更大的电容。 谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zoey。

    DRV835x 是一款额定电压为 A100V 的驱动器、因此适用于 48V 应用、以便提供电压裕度来应对瞬态。 使用 80V 电池会非常极端、因此需要更加仔细地考虑瞬变。

    CHP-CPL 电容器的额定电压应为 Vdrain。 因此、使用 48V 系统控制直流降额时的额定电压为 100V。  
    我通常建议使用额定电容为降额 2 倍的电容器。 但电容器制造商应该能够提供直流降额曲线、以查看负载下的有效电容。

    Bests,

    Akshay