This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:测试点 (GHx GLx)

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1595048/drv8353rs-evm-testing-point-ghx-glx

器件型号: DRV8353RS-EVM

你(们)好

我正在使用 DRV8353RS 和 STM32F407VGTX 1xPWM 同步模式 。 MCU 驱动 INHA (PWM)、INLA、INHB、INLB、INHC 和 INLC 我正在尝试验证  栅极‑驱动输出  在 DRV8353RS‑EVM 上使用 LA1010 逻辑分析仪。

对于调试、我仅命令  对齐状态  从 STM32 发出每 10ms(尚未执行任何步进)。 根据数据表中的表 3、对于 INHC = 0、对齐期间的逻辑输入为:

  • INHA:20kHz PWM(约 50%占空比)

  • INLA = 1

  • INHB = 1

  • INLB = 1

  • INHC = 0

  • INLC = 1(无制动器)

我探测以下内容  EVM 测试点  使用逻辑分析仪:

  • GHA、GLA、GHB、GLB、GHC、 GLC

  • INHA、INLA、INHB、INLB、INHC、 INLC

 

不过、  栅极‑驱动输出 I 在 GHA/GLA/GHB/GLB/GHC/GLC 上测得的值与表 3 中的预期模式不匹配  计算对齐状态。

B.R.

Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashish、

    我已经在另一个线程中作出了回应。

    让我们将讨论保留在同一个主题中。

    谢谢、

    Joseph