Other Parts Discussed in Thread: DRV8328, UCC27201A, DRV8329
器件型号: DRV8328
Thread 中讨论的其他器件: UCC27201A、 DRV8329
您好专家、
UCC27201A 栅极驱动器由于三相 BLDC 电机驱动器设计中的 dv/dt 过大而出现故障。我们通过检查使用 DRV8328 和 IQE030N06NM5CGSCATMA1 FET 的低功耗设计中 SHx 引脚上的压摆率来解决了该问题。 栅极电阻器为 4.7 Ω、具有并联的 ZHCS350TA 二极管。 H 桥电源为 48V。 电机电流典型值为 2A、峰值为 12A。 PWM 频率为 40kHz。
1GHz 示波器表明 SHx 波形非常干净。 没有过冲、几乎没有振铃。 测得的上升时间为 9ns、下降时间为 8.5ns。 这意味着压摆率为 4.3 至 4.5 V/ns。 DRV8328 数据表中建议的压摆率最大值为 4V/ns。
到目前为止、此设计没有 DRV8328 故障。 我是否应该将建议的压摆率最大值作为绝对最大值? 或者 4.5 V/ns 是否有足够的裕度、以至于不太可能发生故障?
我附上了部分原理图和上升/下降示波器捕获图。
此致、
Alan MacIntyre