器件型号: DRV8262
您好 Murugavel
我对器件 DRV8262DDW 有疑问。 几周前、我们讨论了内部当前架构、iprop 的价值和 OCP。
我知道: OCP 是硬编码的、无法禁用或更改。 对于单路 H 桥、设置为 16A。
问题清单:
这是 OCP 的耐受性? (我假设为+/–10%)
16A 在+25°C 处定义。 当内部温度上升, 16A 缓慢下降?...例如:在+50°C 的 OCP 低至 15A。
在我的设计中、仅当温度长时间升高时才会触发 OCP。 在+25°C 没有问题,但几个小时后, OCP 已启用,但我不知道为什么..
感谢您的建议