This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:DRV8312:B 相自举二极管失败

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1594902/drv8312-drv8312-bootstrap-diode-for-phase-b-failed

器件型号: DRV8312

您好的团队、

我从现场收到了一个器件、其中 B 相的自举二极管损坏了。

检查并观察到电机驱动器 IC U302 未为 B 相生成正确的波形。B 相的上部开关运行不正常。 测试了内部自举二极管、发现二极管开路(引脚 22 至引脚 33)。 将 DRV8312 替换为新器件和器件正常运行。  

我找到了有关 B 相二极管故障的相关主题。 这似乎是本产品的弱点。

DRV8312:B 相的自举二极管故障 — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛

DRV8312:B 相的自举二极管发生故障 — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛 

(+) DRV8312:电气问题。 有人能解释一下发生了什么事吗? -电机驱动器论坛 — 电机驱动器- TI E2E 支持论坛

这是从现场返回的第一个器件、我将继续监控应用中的故障率、但是否有提高 B 相稳健性的建议?  


下面是 Sch。 我们以 20kHz 的频率驱动电机。

非常感谢

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们。  

    我将与设计团队联系、询问该器件 B 相的 BST 二极管是否存在任何已知问题。

    这是否是客户应用中发现 BST 二极管的第一次故障?

    客户的器件是否已投入生产一段时间? 还是仍处于评估阶段?

    如果发现更多相关故障、请更新我。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joseph。

    这是否是客户应用中发现的 BST 二极管首次故障?

    是的、这是第一个问题。


    客户的设备是否已投入生产一段时间?

    该产品已投产 4 年(~200 件/月)。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ede:

    我认为该故障是由于系统中可能的过载造成的、该过载可能会损坏器件、而不是器件本身的缺陷。

    请继续监控该问题、并告知我们的团队 BST 二极管 B 相是否有进一步损坏。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们会继续监控它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ede:

    我与设计团队进行了检查、他们说没有发现任何迹象表明零件存在缺陷。  

    我怀疑在这里造成损害的是一些操作上的异常。

    谢谢、

    Joseph