This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315D:关于 DACOUTx

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MCF8316D, MCF8315D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1591600/mcf8315d-regarding-dacoutx

器件型号: MCF8315D
主题中讨论的其他器件: MCF8316AMCF8316D、

大家好、支持团队。

我的客户已经指出、Motor Studio 中设置的 DACOUT1 和 2 值可能会反转。

这是真的吗?

客户指出、当 GUI 设置为 DAC_1 (0x F4) 时、设置会反映在 DACOUT2(37 引脚)中。

相反、设置 DAC_2 (0x F6) 会反映到 DACOUT1(36 引脚)。

此致、

DH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DH-SAN:

    这是 PCB 错误、40 RGF EVM 之前使用 MCF8316A 设计、并交换了原理图符号。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri-san

    我明白了。

    我将请求与我的客户确认。

    谢谢!

    此致、

    DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri-san

    我解决了问题、但未解决、您会继续支持我吗?

    产品名称中有错误。

    将其更正为 MCF8316D 而不是 MCF8315D。

    此外、当我们与客户进行检查时、我们收到了反馈、表明不仅在 EVM 上发生了相同的事情、还在他们创建的电路板上发生了同样的事情。

    他们仔细检查了电路板的布局、没有出现错误。

    作为参考、我们附上了该检查的工作波形和封装表面图像。

    e2e.ti.com/.../MCF8316D_5F00_DACOUT.xlsx

    此致、

    DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DH-SAN:

    我正在内部进行验证;我将由星期二对此做出响应。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DH-SAN:

    我们已验证设计、并确认 DACOUT2 映射到引脚 36、DACOUT1 映射到引脚 37。 我们计划在下一个版本中更新数据表。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri-san

    感谢您的确认。

    此致、

    DH