This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7167:部件可用性

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV7167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1596494/drv7167-part-availability

部件号: DRV7167

你(们)好  

DRV7167 看起来是一种独特且有吸引力的解决方案。 与前一个 LMG2100 相比、该软件似乎针对电机应用进行了更优化。

请提供有关样片发货时间、EVM 供货情况或大规模生产开始时间的任何信息、敬请告知。 即使是“计划在哪个季度“或“未决定“之类的内容也会有所帮助。

我想将其用作未来开发规划的参考、特别是在可以进行简单的实践评估以及何时开始设计原型板。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系并对 DRV7167 表示关注。 正确的是、与 LMG 器件相比、此器件针对电机应用进行了更多调整。

    这一进程仍在发展之中、时间表尚未完全确定。

    目前、我们计划发布第一季度产品。 EVM 处于原型设计阶段、正在进行一些修改。 之后、将需要继续对功能进行可靠的测试。 应在第 1 季度的某个时间发送库存进行评估。

    如果机会足够大、则可以稍微加快这一速度。

    此外、如果您联系营销团队、我们将提供样片。 如果您考虑这一点、这可能会为您提供良好的评估开端。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    非常感谢您的详细答复。
    这是非常有希望的信息。 我们可能需要考虑将其优先于我们最初计划的 LMGS。   虽然您提到它 “尚未完全凝固“、但我们会确保在未来规划时牢记它、并继续密切监控开发进度。

    谢谢、  
    太知市