This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:与 BOOSTXL-DRV8323RS 兼容的感应电机

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: 2MTR-DYNO, BOOSTXL-DRV8323RS, LVSERVOMTR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1595347/boostxl-drv8323rs-induction-motor-compatible-with-boostxl-drv8323rs

器件型号: BOOSTXL-DRV8323RS
主题中讨论的其他部件: 2MTR-DYNO、、 LVSERVOMTR

尊敬的所有人:

我正在搜索一个可使用逆变器 BOOSTXL-DRV8323RS 驱动的感应机器。 就 PMSM 而言、TI 有一个很好的产品:LVSERVOMTR 和套件 2MTR-DYNO。 因此,我正在寻找类似的产品,但使用异步电机 — 如果可能,已集成编码器。 您有任何推荐选项吗?

感谢您抽出宝贵的时间参与此次活动! 祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    我们没有专门与  BOOSTXL-DRV8323R 匹配的感应电机套件。 大多数 24V-48V 感应电机应该工作、但我认为通常不包含编码器。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。