Other Parts Discussed in Thread: DRV8328
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8328
尊敬的团队:
DRV8328C 有一个内置的 3.3V LDO、我想为驱动它的 MCU 供电。 但在开始之前、我想先了解有关 LDO 的 PSRR 数据。 由于电机驱动应用的噪声非常大、如果 PSRR 较低、则可能无法充分滤除电机引起的电压波动噪声、并且 MCU 的电源不稳定可能会在运行期间导致大问题。
如果我在同一 PCB 上有多个 DRV8328、是否可以并联 3.3V 输出?