Other Parts Discussed in Thread: DRV8876-Q1
器件型号: DRV8876-Q1
PFA 随附 PPT 以供详细说明。
我需要限制 DRV8876-Q1 800mA 的电流、因为该电阻器 (RIPROPI) 的预期电流为 2K。 但 IC 停止工作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876-Q1
器件型号: DRV8876-Q1
PFA 随附 PPT 以供详细说明。
我需要限制 DRV8876-Q1 800mA 的电流、因为该电阻器 (RIPROPI) 的预期电流为 2K。 但 IC 停止工作。
请查看随附的 PPT、其中说明了原理图捕获、测试条件、示波器捕获、清除步骤。
请建议 800mA 电流限值的 IPROPI 值(根据数据表中电阻值为 1K 的计算、ITRIP 为 1.65 安、但我们无法驱动负载电流(最大<xmt-block1> 350mA</xmt-block>)。 350mA。
2.输入 160 欧姆后,我们能够驱动负载。 对于 160 欧姆的电阻、ITRIP 计算为 10 安培、这在我们的设计中是不可用的。
3.我们需要 800mA 的 ITRIP 限制和 800mA 的负载电流。
请建议使用正确的 R 值或任何相关更改。


e2e.ti.com/.../H_2D00_BRIDGE-DRIVER-ISSUE-1.pptx
谢谢、此致
Kumar Sachin
尊敬的 Kumar:
需要为 RIPROPI 使用 2k Ω、以便在 VREF 设置为 1.65V 的情况下将电流调节至 800mA。
当 IPROPI 设置为 1k Ω 时、您能否提供负载电流和 IPROPI 电压的捕获? 这将帮助我确定是什么导致调节低于应该的值、在其他情况下不起作用。 在 VREF 上使用 160 Ω 和 1.65V 时、电流将调节在~10.3A、因此如果在这种情况下电流被调节到、ITRIP 会按预期工作。
此致、
Joshua