This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:在线参数估算

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1595556/am2431-online-parameter-estimation

器件型号: AM2431
Thread 中讨论的其他器件: MOTORWARE、C2000WARE

SDK 软件支持哪些 — 在线参数估算或增量接纳标识。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您为您的系统寻找哪款器件?

    此致

    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在考虑使用一种基于 GaN 的新型电机控制器、其脉冲功率高达 8kW、RMS 高达 150A。我在 Motorware 069F 方面有很多经验。 我是否应该升级到 Motor SDK 和 AM2xx?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew

    SDK-AM243X 软件开发套件 (MOTOR-CONTROL-SDK)| TI.com 和 SDK-AM261X 软件开发套件 (MOTOR-CONTROL-SDK)| TI.com fir AM2x 器件不支持“在线参数估算或增量接纳标识“

    此致

    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 太可惜了。 哪种 SDK 支持这种类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我们可在 InstaSPIN - FAST 解决方案中识别电机参数。 所有 C2000 器件都支持 InstaSPIN。 对于新设计、我建议使用 F280013x 和 F28E12。 您可以获取 C2000 电机控制 SDK。 在“C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor Control_SDK_中查看工程 solutions\universal_motorcontrol_lab“。 以下是此解决方案的用户指南:

    https://www.ti.com/lit/ug/spruj26a/spruj26a.pdf

    如果您正在寻找基于 Arm 的 AM2x MCU 的电机识别、我们计划于 2026 年 1 月发布专用解决方案。

    此致、

    Masoud