Other Parts Discussed in Thread: DRV8912-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8912-Q1EVM
尽管已连接 EVM、但未 在 GUI 中检测到该 EVM。
已尝试按照启动顺序更改 USB 电缆、编程器件、但没有解决问题。DRV8912-Q1EVM 连接 issue.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DRV8912-Q1EVM
器件型号: DRV8912-Q1EVM
尽管已连接 EVM、但未 在 GUI 中检测到该 EVM。
已尝试按照启动顺序更改 USB 电缆、编程器件、但没有解决问题。DRV8912-Q1EVM 连接 issue.pdf
尊敬的 Megha:
感谢您在这个论坛上发帖。
如果 EVM 已连接、但 在 GUI 中未检测到。
已尝试按照启动顺序更改 USB 电缆、编程器件、但没有解决问题。DRV8912-Q1EVM 连接 issue.pdf
请阅读这篇 E2E 常见问题解答 文章。 DRV8912-Q1EVM 使用 FTDI FT232 USB 转 UART、需要在计算机中安装 FT232 USB 驱动程序。 状态 LED 是否以 1s 的速率闪烁? 如果未按复位按钮、则应恢复此功能。
根据下图、您可能已尝试执行“File > Program Device“(文件>编程器件)操作。 GUI 不支持此操作。 它仅用于我们的 EVM 生产设置。 无需对 EVM MCU 重新编程。

连接 USB 电缆后加电并确保状态 LED 闪烁、然后按 DRV8912-Q1EVM 逻辑块并等待 Hardware Connected。 请告诉我们这是否有效。 谢谢你。

此致、Murugavel