This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315D:在特定情况下、测得的 rpm 低于目标 rpm 100rpm。

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8315D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1597572/mcf8315d-measured-rpm-is-lesser-than-100rpm-than-target-rpm-in-a-certain-situation

器件型号: MCF8315D

您好的团队、

客户被告知在 MCF8315D 上进行初始操作时测得的速度小于其目标 RPM。

例如、它们的目标为 2600rpm、但得到 2500RPM、或 2800 目标但得到 2700。

在某些重复过程中、此问题已恢复。 但他们的软件工程师在他的开发过程中没有看到这一点、这只是在设定的情况下发生的。

是否有可能发生这种现象?

Bests,  
欧内斯特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    这个测试现在是在定制 PCB 上进行的吗? 该报告表明在开发阶段没有发生该问题(可能在 EVM 上?)。

    我们是否可以在 FAULT_CONFIG1 寄存器中启用饱和标志? 如果设置了该标志、则表示施加的电压低于要求值。

    由于电源的功率设置不足或去耦电容不足、电压可能会下降。

    我们来使用示波器探头测量 VM 电压、以验证运行期间的电源电平是否正常。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    它们读取 VM_VOLTAGE、该值稳定为 24.2~24.6V。

    它们看到低于故障标志。 即使设置了饱和标志、也没有饱和故障。

    MTR_LCK:1、  
    ABN_BEMF:1、
    Controller_fault:1.

    顺便说一下,环境处于高温状态,设置在室温下固定。

    它是否会导致异常 BEMF、ABN BEMF 可能导致电机转速低于目标?

    仅供参考、此测试是在客户 PCB 上执行的、也是在客户 PCB 上进行的先前开发阶段测试。  

    此致、  
    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    如果电机失速、而不是由于 RPM 较低而设置异常 BEMF 标志。

    此问题不同、但上述问题与前面提到的原因有关。

    您能否分享 JSON 和客户 PCB 原理图?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    我会向您发送电子邮件。

    Bests,  
    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    谢谢、我会验证电子邮件并回复。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.