This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:将 DRV8353RS-EVM 与 STM Nucleo H755ziq 评估板配合使用。

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353RS-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1598066/drv8353rs-evm-using-drv8353rs-evm-with-stm-nucleo-h755ziq-eval-board

器件型号: DRV8353RS-EVM

我是初学者、我一直在尝试构建一个机器人、使用 Nucleo H755zi-q 作为电机控制器。 在研究抖动后、我得到了 DRV8353RS-EVM、用于为基于三相 120 度霍尔传感器的 BLDC 电机供电。  
现在、我有一个代码、该代码根据电机中霍尔传感器的输入正确生成 PWM。 我还没有将 Nucleo 板连接到驱动器、并通过稳定电压电源为电机供电。 我会使用示波器验证 PWM 输出。
我已经浏览 DRV8353rsEVM 用户指南、但仍然有点困惑。  
我将分享到目前为止我所做的电路连接以及我在上使用的代码
STM32CubeIDE。
如果有任何错误、请仔细阅读。  
我当前的目标是让电机成功运行并了解连接将如何工作。 完成后、我可以重点关注机器人移动背后的逻辑。  

Schematic.jpg


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    大多数连接看起来正常、但来自电机的霍尔传感器信号应传输到微控制器。 这是因为这些连接决定了电机的位置、这将决定电机将处于哪种换向状态。 微控制器是需要这些连接的芯片、而不是像您在其中绘制的 DRV。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再看一下、中间块是 EVM、而不仅仅是 DRV 器件、所以这个应该没问题。 只需确保所有霍尔连接均正确、因为这对于换向非常重要。