This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316D-Q1:有关 RMS 电流的问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8316D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1598564/mcf8316d-q1-question-about-rms-current

器件型号: MCF8316D-Q1
主题中讨论的其他器件: MCF8329HS

尊敬的 TI 专家:

我的客户在其新工程中考虑使用 MCF8316D-Q1。

MCF8316D-Q1 是集成式 FET 驱动器、我的客户至少需要 5A RMS 输出电流。

但我可以在数据表中仅找到 8A 峰值输出电流、无法找到有关 RMS 电流或标称电流的信息。

您能否检查 MCF8316D-Q1 是否能够支持 5A RMS 输出电流?

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    RMS 为 5.6A、但如果管理不当、器件热性能可能会触发温度故障。 对于此类要求、我建议使用外部 FET 解决方案 MCF8329HS、该解决方案也可以支持更高的电流。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.