Other Parts Discussed in Thread: DRV2605
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: DRV2605
您好 TI 团队
在应用电路的 DRV2605 中、VBAT 同时连接到 LDO 稳压器输入 (VIN) 和 DRV2605 VDD 引脚。
在我的设计中:
-
VBAT→DRV2605 VDD 引脚(电机功率)
-
VBAT→LDO→3.3V
-
MCU I²C 逻辑= 1.8V
我的问题:
-
如果我将 LDO 输出 3.3V 连接到 VDD 而不是 VBAT、DRV2605 是否可以正常工作。
-
1.8V MCU 是否可以直接驱动 I²C μ V SDA/SCL(上拉至 1.8V)、或者如果我将 VDD 连接到 LDO 3.3V 或 VBAT、是否需要电平转换器。
-
当 VDD = 3.3V 时、控制引脚 EN 和 IN/TRIG 是否保证与 1.8V 逻辑兼容、或者这些引脚是否也需要电平转换?
请 I²C 正确的接线以及在 1.8V 电压下可以安全驱动哪些引脚 (0 Ω、EN、IN/TRIG)
谢谢—Savi