This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:MCF8316A I2C NAC

Guru**** 2694485 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MCF8316D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1597433/mcf8316a-mcf8316a-i2c-nac

器件型号: MCF8316A
主题中讨论的其他器件: MCF8316D

您好:  
我们最近在 PCB 设计中切换到了 BLDC 电机、并决定使用 MCF8316A。 新修订版板已送达、无法进行 MCF8316A i2c 通信。  
  
MCU 是 ESP32-S3  
总线上还有 2 个其他器件:   
LIS2DH12TR @ 0x18  
ADS1115IDGSR @ 0x45  
两者都按预期工作、它们也会显示在 i2c 扫描上。  
另一方面、MCF8316A 甚至不会在 i2c 扫描时显示。

MCF8316A AVDD:3.27V
MCF8316A DVDD:1.54V
MCF8316A VM:11.5V

下面是我们迄今为止尝试的方法:
尝试了 10kHz、50kHz、100kHz 和 400kHz I2C 总线频率
已尝试向 FG 引脚添加 AVDD 上拉电阻。 (在我们的设计中,引脚为 NC)
尝试了以下引脚配置:

| DRVOFF | SPD_WAKE | DIR | BRK | nFault         | FG        | SOX | EXT_WD | EXT_CLK |
|----- |----- |--|--|--|---|----------- |------------ |--|----- |----- |
|低  电平   |低电平|低电平| es32 内部上拉电阻| NC        | NC | NC  | NC   |
|高 电平  |高电平|低电平| es32 内部上拉| NC        | NC | NC  | NC   |
|高 电平  |低电平|低电平| esp32 内部上拉电阻| 5.1k AVDD 上拉      | NC | NC |

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我注意到 FG/nFAULT 引脚未连接 (NC)。 我们需要为 AVDD 提供一个上拉电阻。

    您是否可以尝试添加蓝线将 FG/nFAULT 引脚上拉至 AVDD 并再次测试?

    您还能否在电源打开时测量器件空闲状态电流?

    此外、我们建议迁移到 MCF8316C 或 MCF8316D。

    更多信息、请参阅 MCF8316A 的勘误文档。   https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1066777/faq-production-device-information 

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片的功能是否需要 FG 上拉电阻? FG 引脚在数据表上标记为输出、我在数据表或勘误表中没有提到 FG 上拉电阻对于芯片的内部功能很重要。
    我们成功地将 FG 上拉电阻 (5.1k 至 AVDD) 连接到 3 个 PCB。 只有一个出现在 i2c 短暂,然后消失后,我们试图运行电机。  
    我们还探测了 sda 和 SCL 线路、以防出现固件问题。 但看起来对 0x01 地址有一个明确的 NACK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yigit:

    我看到了新的线程。

    我希望所有这些问题都在同一个主题上。 我们可以继续此主题并关闭此标签以避免其他新标签。

    您是否具有日志分析器捕获功能? 您是否测量了直流母线电流? 这是为了验证器件状态、无论是处于睡眠模式还是空闲模式。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.