This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:MCT8316A1V I2C 问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8315C, MCT8316AEVM, MCT8315A, MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1599434/mct8316a-mct8316a1v-i2c-issues

器件型号: MCT8316A
主题中讨论的其他器件: MCT8315A、MCF8315C

您好!


当前生产的 (2025) MCT8316A1V 器件是否有机会使用标准 I2C 接口、即无需主器件在传输字节之间实现 100 微秒延迟?

我有 MCT8316AEVM 板、通过查看逻辑分析仪中的 I2C 信号、MCT8316 似乎正在使用时钟延展。 任何机会,还是只是我的“一厢情愿“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我们在每个字节之间都需要 100μS μ s 延迟。 基于 MCT8315A 和 FOC 的产品 (MCF8315C、D、16C、D) 具有时钟延展、但我们仍然建议具有 100μS μ s 延迟。 原因是该器件为电机驱动保留了高优先级。 驱动电机时、I2C 通信存在、但电机驱动任务具有服务优先级、因此我们建议不超过 100μS μ s 的延迟。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 

    非常感谢您的及时答复。

    由于我不打算在电机旋转时使用 I2C、因此我是否仍应使用该延迟?

    或者、在这种情况下、是否保证失速的电机 I2C 通信能够在没有延迟的情况下成功?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚意识到 MCT8316A 不在您的时钟拉伸器件列表中。

    您能否告知这款特定器件是否包含该器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    是的、当电机不旋转时、我们不需要 I2C 通信的延迟。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    该器件不提供时钟延展功能、因此我没有列出该功能。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.