Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1, L293D, DRV8904-Q1, DRV8952, DRV8912-Q1, DRV8424
部件号: L293D
主题中讨论的其他器件: DRV8904-Q1、 DRV8952、DRV8908-Q1、 DRV8912-Q1、 DRV8424
我们是否有类似于 L293d 的电机驱动器 、但工作温度更宽(例如–20 至 70 度)、最好低于零?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1, L293D, DRV8904-Q1, DRV8952, DRV8912-Q1, DRV8424
部件号: L293D
主题中讨论的其他器件: DRV8904-Q1、 DRV8952、DRV8908-Q1、 DRV8912-Q1、 DRV8424
我们是否有类似于 L293d 的电机驱动器 、但工作温度更宽(例如–20 至 70 度)、最好低于零?
嘿、他、
我们的所有现代电机驱动器(请参阅有刷直流 (BDC) 电机驱动器|德州仪器 TI.com) 的额定温度范围为–40°C 至 125°C。 是的、您是对的、由于 FET 电阻会降低、它们的性能通常优于零以下。
请查看 DRV8955 数据表、产品信息和支持| TI.com — 这是一款硬件控制型 4 通道半桥驱动器。 这可能是我们最直接的 L293D 替代产品。 还有 DRV8952、但这可能比您需要的价格更昂贵、因为它具有更高的额定电压和更高的电流。 DRV8904-Q1 是 SPI 控制的 4 通道半桥、也有 8 通道和 12 通道版本 (DRV8908-Q1 和 DRV8912-Q1)。
使用它来驱动步进电机吗? 如果是、我推荐 DRV8424、它可以提供更大电流并具有更小的封装:DRV8424 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
此致、
Jacob