This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:无法校准

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV290XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1592107/ulc1001-drv290xevm-unable-to-calibrate

器件型号: ULC1001-DRV290XEVM

我们已经开始使用 ULC1001-DRV290XEVM 评估镜头清洁器。 按照用户指南、我们连接了设备并通过 GUI 执行校准、但无法正常工作。
校准执行后的频率成为设定频率范围的下限。 更改频率设置无法解决该问题。 您能告诉我们原因是什么吗?

calibration.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 您使用多大负载进行校准? 是您自己的负载吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 LCS-FL-RNG15 进行校准。 于 2023 年购买。 校准和清洁过程中它会振动。 它之前已正确校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shogo  

    您购买的似乎不是 LCS-FL-RNG15。 LCS-FL-RNG15 的工作频率为 30kHz 和 65kHz。 您能否使用阻抗分析仪检查负载的阻抗响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 器件名称不正确。 我们使用  LCS-FL-CYL20。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 您是否有阻抗分析仪来检查  它的阻抗响应? 只需确保峰值仍然存在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有阻抗分析仪。 还有其他方法吗? 或者是否有任何可能的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它 以前运行良好、现在不起作用、我必须考虑负载是否有任何问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们购买了新的评估板。 使用新电路板、我们就能够成功执行校准。 现在、我们计划使用新电路板来继续进行调查。 感谢您的帮助。