器件型号: DRV8718-Q1
- 在 IC_CTRL1 寄存器中、位函数 LOCK_0、LOCK_1 和 LOCK_2。 我没有看到太多用来描述“lock"函“函数的词。 “我有什么事儿吗?“ 在这种情况下、使用锁定控制寄存器
- 这是 IDRVP_x 和 IDRVN_x 上的配置 它可以选择“低电流值“和“标准值“。 我是否可以知道低电流值的用例是什么? 如果设置低电流值、那么系数如何?
- 对于 DRV8718、对于全部 8 个通道、通过 EN_OLSC = 1 可以启用开路负载诊断。 如果我要部分禁用开路负载功能、是否可以相应地禁用半桥电流源 (PD_SHx 和 PU_SHx)? 然后、确切的 PD_SHx 将禁用开路负载功能。 其他通道处于启用状态