This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:评估板未正常工作、其不可闪存并且无法连接到 TI Cloud。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353RS-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1601145/drv8353rs-evm-the-evaluation-board-is-not-functioning-it-is-un-flashable-and-unable-to-connect-to-ti-cloud

器件型号: DRV8353RS-EVM

尊敬的支持团队:

我希望您做得好。

我们的客户报告了器件问题 DRV8353RS-EVM 。 根据他们的说法、评估板未正常工作、它无法闪存并且无法连接到 TI Cloud。

请在下面找到请求的有关该问题的详细信息:

1.问题/缺陷解释:
使用 TI Cloud 对器件进行了评估、以进行初始测试。 硬件不会连接到云。

2.申请详情:
当前的测试涉及将 TI 云评估软件用于电机控制应用。

3.问题点检测:
在初始分析和电路板启动阶段、使用 TI 提供的电机控制软件发现了缺陷。

您能否确认这是否是硬件缺陷、因为客户正在申请更换?

谢谢您、

Aayushi Nainwal

showinlineattachment (7).pngshowinlineattachment (6).png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aayushi:

    感谢您的提问! 此时还不清楚这是电路板问题。 您能否提供器件管理器在电路板连接 USB 并通电时的屏幕截图? 应扩展“其他器件“和“端口 (COM 和 LPT)“以显示更多详细信息。

    此致、

    Anthony Lodi