This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8235:OVP 和其他问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1604667/drv8235-ovp-and-other-questions

器件型号: DRV8235
主题中讨论的其他器件: TPS61089

您好!  我们的项目将有一个+12VDC 有刷直流电机。  空载电流为 50mA、失速电流为 200mA。 我们计划使用 4 节 AA 碱性电池或 4 节 AA L91 锂电池来运行该项目。 这意味着我们需要升压 SMPS 来将电池电压转换为+12VDC。 另一个重要的一点是、电机每 15 分钟仅运行 5 至 10 秒。 非常低的占空比。 Q1) 由于使用的电机很少、我想在不使用电机时关闭 12V SMPS、以节省电池容量。 但是、如果 DVR8235 上的 VM 变为 0V、我担心在有人手动转动电机轴的情况下、现在不会出现 OVP、从而将电压放回 IC 上。 你有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    为了防止出现这种情况、我建议将器件置于睡眠模式、而不是设置 VM = 0V。 如果在器件处于睡眠模式或在 H 桥处于禁用状态时手动旋转电机、过压保护 (OVP) 特性会将驱动器置于制动状态。 这可防止反电动势在电源轨上引起可能损坏驱动器和系统中其他电路的高电压。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 感谢您回复我。 当然、我希望让 VM 保持活动状态、只是将设备置于睡眠模式、但正如我提到的、电机每 15 分钟只需要 10 秒钟。 我的 VM 将是 12VDC、来自从 6V 电池升压的 SMPS (TPS61089)。 我不想一直将 12V SMPS 保持在开启状态、因为这会耗尽电池电量。 我想知道您是否有这样的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我懂了。

    遗憾的是、如果 VM = 0V、则无法使 OVP 保持活动状态。

    如果需要此功能并且设计可以实现此功能、则可以在此期间将电源电压降至 6V、以进一步降低器件在睡眠模式下的 IQ。  

    此致、

    David