This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311:DRV8311 的持续电流是多少

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1603858/drv8311-what-is-the-continue-current-of-drv8311

器件型号: DRV8311

您好的团队、

我知道 DRV8311 的峰值电流最大值为 5A  

继续当前值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gary、

    连续电流能力取决于热耗散。 在理想条件下、器件可以提供 5A 峰值电流。 例如、要在固定位置对齐电机、该器件可以提供直流 5A。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.