This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:与反激式控制相关

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1601101/drv2700-flyback-control-related

部件号: DRV2700

您好、

这是我之前询问过的有关 DRV2700 的后续问题。

如果输出电平突然变化、则无法达到指定电压(附加的波形编号 3)。 逐渐增加输出电平似乎会达到指定的电压(波形编号 1) 但如果我更改得太快、增加会在中途停止(波形编号 2)。

似乎问题在于反馈电压是否可以恢复。 这是否意味着此 IC 无法支持突然的更改? image_1224.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将查看您的帖子、并在下周初发表进一步评论。 请在节假日留出一些时间。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注。 我很乐意在假期后跟你一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们将在团队度假回来后尽快跟进。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV2700 的输出在突然变化(但可以逐渐增加)期间无法达到指定电压的问题 可能是由于  内部升压转换器的电 流限制设置或 电源/电感器的电流容量不足而导致的。  请 在此处查看类似帖子

    DRV2700 使用外部电阻 R_rext 来设置升压转换器的峰值电流限制。 如果所需的输出电压转换所需的瞬时电流高于限值允许的电流、电压斜坡将在中途停止或“削波“。 逐渐增加电压可使电容器在电流限制范围内更缓慢地充电。

     降低 REXT 电阻的值将增加升压转换器允许的峰值电流。 这可能会导致更快的电压转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我明白。