This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A-Q1:MCF8329RRYEVM 在加电几秒钟后始终报告 nFAULT

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A-Q1, MCF8329RRYEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1605960/mcf8329a-q1-mcf8329rryevm-always-reports-nfault-after-power-is-applied-for-a-few-seconds

器件型号: MCF8329A-Q1
主题中讨论的其他器件: MCF8329RRYEVM

尊敬的 TI 专家:

目前、我正在将 MCF8329RRYEVM 评估模块用于 MCF8329A-Q1 应用。
我需要配置 EEPROM 来更改目标地址。
但目前、在通电几秒钟后、nFAULT LED 将亮起(指示故障)。  
目前、我只连接了用于与 MCU 进行 I2C 通信的连接器。 I2C 通信正常工作、但电机未连接。  
请告诉我如何修复故障错误。 我尝试了通过 I2C 写入故障清除寄存器来清除故障、但这不起作用。 我目前没有可连接的电机。 我是否需要在三相系统上进行任何设置以更换电机?  

请向我提供更多信息、以便此电路无错误并可用于 EEPROM 写入过程。
感谢您的支持!
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    要将器件配置为停止电机运行、请设置 ALGO_DEBUG1→SPEED_OVER_RIDE = 1。 当器件处于空闲状态时、可以执行 EEPROM 写入。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhinesh、

    我将 DRV_OFF 设置为高电平、且 ALGO_DEBUG1→SPEED_OVER_RIDE = 1、则故障消失。
    电机与 EVM 未连接可能导致芯片报告错误。

    感谢您的支持!