This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214:DRV8214

Guru**** 2846490 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1605344/drv8214-drv8214

器件型号: DRV8214

尊敬的专家:  

客户使用 DRV8214 进行装置测试、OUT+和 OUT-之间连接一个 10 Ω 电阻器。 需要计算电阻器上的电压误差范围。 电机驱动配置条件:
1。电流镜增益为 010 (RC_CTRL0 配置为 0x0A);
2、电流调节模式为固定关断时间电流调节 (REG_CTRL0 配置为 0x07);
Vref 配置为内部 0.5V;IMODE 设置为始终执行电流调节 (CONFIG3 配置为 0xB0);
4.不使用失速检测和纹波计数功能。
目前、当电机端子之间连接 10 欧姆电阻器且占空比为 100%时、在该电阻器上测得的电压为 1.013V。 怀疑电机驱动器已进入电流调节模式。 您需要帮助确认驱动芯片进入电流调节模式后输出开/关占空比的误差范围。 谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    请允许我花一些时间进行回顾、我将在接下来的几天提供反馈。  

    此致、

    David