This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:DRV8718 的内部电流检测放大器以及 VOUT 值与采样电流值之间的映射关系

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1607372/drv8718-q1-internal-current-sense-amplifier-of-drv8718-and-the-mapping-between-vout-value-and-sampling-current-value

器件型号: DRV8718-Q1

DRV8718 用于驱动 H 桥、内部电流检测放大器 (CSA) 用于内联电流采样。

计算公式为 Vout=(V+- V-) x Gain +VREF

增益=20、 VREF=Aref/2 = 2.5V

如果 (V+)-(V-)= 0.08V、则 CSA Vout = 0.08x 20+ 2.5V = 4.1V

如果 (V+)-(V-)=–0.08V、则 CSA Vout=–0.08x 20+ 2.5V =0.9V  

如果 (V+)-(V-)= 0V、则     CSA Vout=–0+ 2.5V =2.5V  

如果这种计算正确、您能帮助遵循吗?

如果正确、 这是否意味着 2.5V 的 CSA Vout 代表 0 安培? 如果 Vout 范围为 0V 至 2.5V、电流为负值?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。  

    您的理解是正确的。 CSA 是双向的、支持直列式电流检测。

    2.5V 可以视为 0A。

    此致

    Shinya