This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:并行模式 OCP 快速/慢速关断压摆率

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1603286/drv8908-q1-parallel-mode-ocp-fast-slow-turn-off-slew

器件型号: DRV8908-Q1

您好的团队、

在实际设计中、某些通道是并联使用的、但没有指定的寄存器来阐明哪些通道是并联的。 对于 OCP 快速/慢速关断压摆、IC 如何将驱动电流映射到特定的并行通道?

PL_MODE_EN

00b =启用并行模式 OCP 快速关断转换

01b =使能并行模式 OCP 慢速关断转换

10b =无效设置

11b =无效设置

BR、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    PL_MODE_EN 将设置  在为所有并联的 OUTx 通道检测到 OCP 故障时的关断压摆率。

    对于并行连接、器件本身不需要配置为跟踪并行输出、输出将在内部同步、以帮助在输出并行连接的情况下防止 OCP 事件。 在启用输出时、用于启用输出的寄存器 只能驱动 4 个半桥、为了帮助防止电流负载较高的 OCP、最好确保在单个寄存器中使用输出、如 数据表的第 8.3.1.1.4.5 节所述。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    您能帮助澄清以下评论吗?

    启用输出时、用于启用输出的寄存器 只能驱动 4 个半桥、并帮助防止电流负载更高的 OCP、最好确保在单个寄存器中使用输出、如 数据表的第 8.3.1.1.4.5 节所述。[/报价]

    问题

    1. 您是否建议仅驱动最大。 同时驱动 4 个半桥、然后在不同的时隙中驱动另 4 个半桥? 然后、当 8 通道半桥同时工作时、可以使用这种方法避免 OCP 问题、对吗?
    2. 对于通过寄存器进行输出控制、您是说并行模式没有特殊点吗? 除了项目 1 中的上面注释之外、只需单独控制每个信道、对吧?

     

    在第 8.3.1.1.4.5 节中、建议在启用通道时禁用 PWM 发生器。 我会注意到这一点。

    BR、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您是否推荐仅驱动器最大值。 同时驱动 4 个半桥、然后在不同的时隙中驱动另 4 个半桥? 然后、当 8 通道半桥同时工作时、使用这种方式避免 OCP 问题、对吧?

    这样做是正确的、但 4 个输出需要能够处理从其他 4 个半桥未启用到启用之间的电流。

    对于通过寄存器进行的输出控制、您是指并行模式没有特殊点吗? 除了项目 1 中的上部注释之外、只需单独控制每个信道、对吧?

    是的。

    在第 8.3.1.1.4.5 节中、建议在启用通道时禁用 PWM 发生器。 我会注意到。

    如果您使用 PWM 控制、那么这会使一切变得更简单、因为您禁用 PWM 通道、然后可以激活所有输出、然后启用发生器、它们将同时打开、因为它们将由 PWM 信号同步。

    此致、

    Joshua