This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424:MODE 引脚可以保持未连接状态吗?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1607161/drv8424-can-mode-pins-be-left-unconnected

器件型号: DRV8424

您好:

我想使 M0 引脚保持恒定 Hi-Z 状态。 能否通过简单地让引脚保持未连接状态来实现这一点?

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    我想让 M0 引脚保持恒定 Hi-Z 状态。 能否只需将引脚保持未连接状态即可实现?

    当然、这将是完美的。  

    此致、Murugavel