This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:无法从器件获取完整电流

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1606180/drv8245-q1-unable-to-get-full-amperage-from-device

器件型号: DRV8245-Q1

您好!

我对 DRV8245-Q1 有点问题。 下面我将详细概述。  

最坏情况

对设计的 DRV8245 (S/P)-Q1 中的电机(最大)14V/18A 以失速运行进行测试表明、电机驱动器芯片无法失速运行。 进一步调查显示、当接近最大电流时、芯片将发出 TSD 故障;这基于寄存器配置(和其他系统配置)导致器件缓慢下降。  

根据数据表的进一步审查、芯片应能够在 25A(峰值为 32A)下运行。 已使用评估板完成一些测试、表明其输出电流仅能在 VM = 13.5V 时达到 15A。 这似乎与数据表中的表 5-1(下面的屏幕截图)相冲突。

   

设计信息

IC: DRV8245PQPWPRQ1

配置寄存器设置:

寄存器 数据值
0A 5d.
0b 07
0°C 48
0d 03.

硬件配置:  

尽管连接到引脚 25 (IPROPI) 的电阻为 1K、但我无法公开分享该原理图的副本。 根据计算结果、这应将平均电流限制为 18.3A。 我们已经考虑过我们预期的 18A 失速电流可能太接近限值、但在我们的系统上、TSD 发生在大约 11A --所以我不认为这是一个配置问题--尽管在测试中、我们将 IPROPI 电阻器更改为 866R、将电流限值移到~21A。  

问题

由于上述原因、我有几个问题希望有人能够回答:  

  1. 获得最大 32A 输出电流的限制条件是什么?  
  2. 电机驱动器可发送到电机的瓦数是否有限制?  
  3. 在上述配置设置下、建议使用什么来实现更高的额定电流?  
  4. 对于可以实现完整电流输出范围的配置、可以提出哪些建议。  
  5. 如果布局受限、建议使用哪些工具来仿真最大电力输送?  

任何和所有的帮助都将非常感谢! 对于数据表中的解决方案、我可能错过了这些问题、因此请指出正确的页面。  

谢谢、  

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    [引述 userid=“640753" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1606180/drv8245-q1-unable-to-get-full-amperage-from-device
    • 获得最大 32A 输出电流的限制条件是什么?  
    • 电机驱动器可发送到电机的瓦数是否有限制?
    [/报价]

    该最大电流基于 过流保护 阈值、因此虽然该器件可以在~μ s 的持续时间内驱动该电流而不会损坏、但实际上无法在任何显著的时间内驱动 32A 负载。  数据表中的瞬态热阻抗 (RθJA) 和电流能力表(表 7-1)提供了有关该器件功能的更好参考。 对于不同的评估方法、我建议使用 全桥驱动器结温估算器 SLVRBI3 计算工具|德州仪器 TI.com 来评估 DRV8245 是否可以在不达到 150°C 的情况下驱动负载曲线。

    [引述 userid=“640753" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1606180/drv8245-q1-unable-to-get-full-amperage-from-device
    • 在上述配置设置下、建议使用什么来实现更高的额定电流?  
    • 对于可以实现完整电流输出范围的配置、可以提出哪些建议。  
    [/报价]

    如果使用 PWM 输入、则降低 PWM 频率或增加压摆率设置可能有所帮助、但在这种情况下、可能需要两个 DRV8144 或 DRV8145 器件来支持 18A 负载超过一秒。

    如果布局受限、建议使用哪些工具来模拟最大功率传输?

    虽然布局可能有限制、但在这种情况下、限制因素很可能是器件选择。 有关最大功率传输的仿真、请参阅上面链接的计算器。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、  

    感谢您提供的信息! 它帮助我指明了正确的方向来定制我的设计。  

    干杯!