This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5825P:DRV5825 应用

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1606529/drv5825p-drv5825-application

部件号: DRV5825P

尊敬的团队:

想要再次与您核实:

  1. DRV5825 是否支持 66kHz 的+/–24V PWM 信号输出? 我们可以使用该器件来驱动压电式电机吗?

 

谢谢。

BRS。

Frank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    该器件不支持 66kHz 的 PWM 开关频率、并具有 768kHz 的固定中心开关频率。

    是的、此 IC 可用于驱动压电式电机。  

    此致、

    Sebastian