This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:在代价电路板上安装 MCF8329A 和 Motor Studio。

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MOTORSTUDIO, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1605723/mcf8329a-mcf8329a-and-motor-studio-on-costum-board

器件型号: MCF8329A
Thread 中讨论的其他器件: MOTORSTUDIOMSP430FR2355

嗨、  

Motor Studio 是否可以使用我的昂贵电路板和 ESP32 与 MCF8329A 连接? 我已经尝试重写为 TI EVK 提供的固件、以便 Motor Studio 使用 ESP32 作为 USB 转 I2C 接口。  
我已经使用 JSON 命令测试了代码、并正常工作、我认为 Motor Studio 无法识别我的 COM 端口、因为它没有正确的供应商 ID。 是否可以在 studio 中以某种方式更改它以允许我选择 COM 端口?  

 

谢谢、此致、Jan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    Motor Studio 不会检查 USB 供应商 ID 来建立通信。 它将 EVK 视为串行 COM 端口并开始发送通信命令。  

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已解决“问题“。 如果任何其他人正在寻找类似的解决方案、请密钥使用 FTDI FT232RL 转换器、Motor Studio 仅接受 FTDI。  I (Gemini LLM) 已 为我的 ESP32 重新写入 MCxEVM_MSP430FR2355_MOTORSTRUDIO_Firmware、现在、Motor Studio 可以连接到器件。 不要忘记在设置完成后重新启动 motorstudio。