This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:IPM 封装的热测量

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1607377/drv7308-thermal-measurement-of-ipm-package

器件型号: DRV7308

您好团队:

我想请您提供有关热电偶 IPM 封装测量的建议。

IPM 封装上的最佳要点在哪里?

封装温度最高(最接近 GaN 元件)点的温度测量

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro-San:

    感谢您的提问! 通常、封装顶部的最热点位于 OUTB 焊盘中心上方、但这在一定程度上取决于布局。 通常、B 相在布局中的铜面积最小、因此它往往是最热的。 如果使用非连续两相 FOC、或者 PCB GND 面积与 OUTx 覆铜区相比较差、则最热点可能就在 GND 焊盘 71 的中心。 确定这一点的最佳方法是使用热像仪来确定哪个区域最热。

    此致、

    Anthony Lodi