This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:MCF8316A 开发问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8316D, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1602693/mcf8316a-mcf8316a-development-issues

器件型号: MCF8316A
主题中讨论的其他器件: MCF8316D

大家好、我正在使用 MCF8316A 开发 BLDC 电机应用。  我之前一直很成功地使用 MCT8316、但根据需要进行了 FOC 控制器对齐制动功能的更改。  由于 PCB 制造商 (JLCPCB) 的库存情况、我使用 MCF8316A 而不是 MCF8316D。  

虽然我可以通过 I2C 与 MCF8316A 进行通信、但我无法让电机转动或从 MPET 功能中获得合理的行为。  在尝试缩小问题范围时、我意识到 VM_VOLTAGE 寄存器值(即寄存器 478h)为零、这一点很难理解、因为 MCF8316A 似乎正常运行 (VM = 8.4V)。  我不知道从这里到哪里去。  EEPROM 值如下:

EEPROM 寄存器 80 64738C20
EEPROM 寄存器 82 A8200000
EEPROM 寄存器 84 B6807D0
EEPROM 寄存器 86 A306600C
EEPROM 寄存器 88 D3201B5
EEPROM 寄存器 8A 9BAD0000
EEPROM 寄存器 8C 0
EEPROM 寄存器 8E 0
EEPROM 寄存器 94 0
EEPROM 寄存器 96 0
EEPROM 寄存器 98 0
EEPROM 寄存器 9A 800D0000
EEPROM 寄存器 9C 0
EEPROM 寄存器 9E 0
EEPROM 寄存器 90 BEC80106
EEPROM 寄存器 92 F0D00888
EEPROM 寄存器 A4 21
EEPROM 寄存器 A6 101462
EEPROM 寄存器 A8 C000F00F
EEPROM 寄存器 AA C1C01C00
EEPROM 寄存器 AC 9C450100
EEPROM 寄存器 AE 80200000
EEPROM 寄存器 A0 2433607D
EEPROM 寄存器 A2 1A7

对于导致看不到 VM_VOLTAGE 值的原因可能是什么、您有何建议?  或者它甚至相关吗?  

谢谢。此致