This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV2911EVM:EVM 原理图

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV2911EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1607082/ulc1001-drv2911evm-evm-schematics

器件型号: ULC1001-DRV2911EVM

您好 TI-Team

我们订购了 ULC1001-DRV2911EVM 并收到了以下 EVM。

连接器 J2 看起来与您网站原理图中的连接器非常不同。 您能给我发送该 EVM 的原理图吗? 我们希望测量和观察突发电压和电流。

非常感谢。

 

此致、

Pascal Müller ć

ULC1001-DRV2911EVM.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只有一个 ULC1001-DRV2911EVM 公开的原理图版本。 有关原理图、请参阅 EVM 用户指南。  https://www.ti.com/lit/ug/slau915/slau915.pdf。 

    EVM 制造商可能会更改 BOM 的一些元件、原因可能是某些元件缺货或 已停产。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否说明在哪里可以找到可提高输出电压的旋钮?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是蓝色的。