This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311:DRV8311 (P) 有多个问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8311, DRV8311-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1607831/drv8311-drv8311-p-has-multiple-issues

器件型号: DRV8311

  • 数据表指出、SDO 输出电流为 1 微安。 考虑到 10MHz 的实际最大输出数据速率、这在物理上是不可能的。 (DRV8311 SLVSFN2B–2021 年 9 月–2022 年 2 月修订)。  
    • 我们已在一个多月前联系 TI、报告此错误、无任何回复。 数据表在近 4 年内未更新。
  • 数据表指出、默认情况下关闭 tSPI 奇偶校验。
    • 在每次进行 DRV8311P 校验时、SYS_CTRL 寄存器在启动时为 0x0008、表明已启用奇偶校验控制。
  • 无法描述导致 SPI 帧错误 (FRM_ERR) 的原因。 我们有一个器件显示该位的设置。
  • 数据表中未包含有关器件 OTP 功能的任何详细信息。 有 OTP_FLT 寄存器;它指的是什么 OTP?
  • 数据表不包含有关哪些位与哪个奇偶校验相对应的详细信息、甚至不包含用于计算奇偶校验的公式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV8311-Q1 SLVSK12–2025 年 10 月还包含 1uA SDO 输出电流索赔。