This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315C:我们是否有 SPI 接口解决方案?

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8315C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1607315/mcf8315c-do-we-have-spi-interface-solution

部件号: MCF8315C

您好的团队、

我的客户需要使用 MCF8315 类似的功能解决方案、但他们需要 SPI 接口、那么我是否可以知道到目前有任何建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    目前仅支持 I2C。

    您能否提供有关 SPI 的 EE 要求和关键性的详细信息? 是否可以使用 I2C 来实现这一点?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatadri,

    客户计划在 Robo 系统中使用、因此他们需要高速接口。 SPI 是他们想要的一种。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    感谢您分享 EE 详细信息。

    但是、MCF8315C 完成完整的电机控制、并启用远程边缘功能。 仅用于命令和状态查看、具有 400kHz 带宽的 I2C 是否不够?

    是用于手(多个电机)吗?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatadri,

    是的、这是手动应用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    建议查找完整的系统规格、包括封装/尺寸要求以及任何存在的替代解决方案。

    然后、它将帮助我们提供价值主张。

    我们可以通过电子邮件继续讨论。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.