This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8263-Q1-DRV8214EVM:在哪里下载 FS

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8263-Q1, DRV8214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1608571/drv8263-q1-fs-where-to-download-gui-for-drv8214evm

器件型号:DRV8263-Q1 - FS
主题中讨论的其他器件: DRV8214EVM

在哪里可以下载 DRV8214EVM 的 Windows 控制软件?
感谢你的帮助。

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    标题从 DRV8263-Q1-DRV8214EVM 开始、而问题是“在哪里可以下载的 FS 控制软件?“。 假设您要查找后者、可从 EVM 网页 ( https://www.ti.com/tool/DRV8214EVM) 下载 DRV8214EVM 的 Windows GUI 安装程序。

        

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel、系统没有太多选择、列表中唯一的器件是“DRV8263-Q1-DRV8263"<xmt-block0>“ FS。

    没关系,您发送的链接 ( https://www.ti.com/tool/DRV8214EVM ) 回答了我的问题,让我继续。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    好的、谢谢。

    此致、Murugavel