This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:在 nHIZx 开路时的 DRV8705 半桥控制

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1607444/drv8705-q1-drv8705-half-bridge-control-with-nhizx-open

器件型号: DRV8705-Q1

您好 TI 专家

我查看了 DRV8705 数据表中半桥模式的功能说明。 我认为 nHIZx 用于设置协同响应输出的高阻抗。 如果不使用此特性、则该引脚应连接到 DVDD。 我想知道为什么我必须将该引脚连接到 DVDD。  

“HIZx 信号是 nHZIx 引脚和 S_HIZx 寄存器设置的逻辑“或“。 实际上、我可以使 nHZIx 引脚保持开路(内部下拉电阻器将使其保持低电压为 0)、并将 S_HIZx 寄存器设置为高电平、然后可以通过 S_HIZx 控制 HIZx。 可以通过 INx 引脚进行旋转控制。

我可以这样完成半桥控制吗? 请分享您的意见、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 您的理解是正确的。 对于 SPI 型号、nHIZ 引脚不能连接到 DVDD。 这种语句更像是硬件变体、

    如果您使用 SPI 型号、则无需将其上拉至 DVDD。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、森田

    谢谢、设计中使用了 SPI 型号。  

    我在这里附加了设计中的用例。 您可以看到、2 个 DRV8705 用于通过公共电桥驱动 2 个电机(第四个电桥用于其他功能)。 电机应 通过 PWM 进行速度控制。

    我使 PWM1 和 PWM2 的外部源与 IN1 引脚的每个部分连接。 IN2 和 nHIZ 都保持断开。 那么、在没有 将 nHIZ 引脚连接到 DVDD 的情况下、电路是否能正常工作?

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 是的、可以通过 SPI 控制高阻态。

    此致

    Shinya