This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8263-Q1:热性能和电流检测问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8163-Q1, DRV8143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1604600/drv8263-q1-thermal-and-current-sense-question

器件型号: DRV8263-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8163-Q1DRV8143-Q1

您好的团队、

我的客户正在考虑 DRV8263S-Q1、您能帮您解决以下有关热阻抗和电流检测规格的问题吗?

  1. 您能否提供此器件的瞬态热阻抗? 客户希望在<10us 时了解数据、但数据表中未包含该数据
  2. 数据表中是否有任何规格来指定 IPROPI 输出因负载电流变化而产生的响应时间?
  3. 线性模式在 7.3.3.2 IPROPI 中有什么含义? 它不在数据表中、我想它与 MOSFET 的工作范围有关?

谢谢您、

Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    您能否提供此器件的瞬态热阻抗? 客户希望在<10us 时了解不在数据表上的数据[/报价]

    此 Excel 工作表 包含仿真瞬态热阻抗。 如果有任何问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../DRV8263_5F00_Transient_5F00_Data.xlsx

    数据表中是否有任何规格来指定 IPROPI 输出因负载电流变化而产生的响应时间?

    虽然我们没有规格、但如果 IPROPI 引脚上没有电容或电容非常小、那么 IPROPI 电压 的响应应该非常相似。  

    在 7.3.3.2 IPROPI 中、线性模式的含义是什么? 它不在数据表中、我想它与 MOSFET 的工作范围有关?

    这似乎是指 MOSFET 本身处于其线性区域的模式、但我将再次咨询我们的系统团队、以确保明天与您联系。

    此致、

    Joshua

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    对于数据表中提到的线性模式、这是指 MOSFET 处于饱和区域的时间: 应用手册功率 MOSFET 的线性模式运行和安全工作图

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    感谢您的答复。 您还能帮助解决客户提出的两个后续问题吗?

    您能否为 DRV8163SQVAKRQ1 和 DRV8143SQRXYRQ1 提供相同的瞬态热阻抗图 ?

    2.您能否检查是否有任何问题将 RIROPI 设置 为 6.49k Ω? 在客户用例中、最大电流将为 2A。

    此致、

    Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    [引述 userid=“464449" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1604600/drv8263-q1-thermal-and-current-sense-question/6196828

    您能否为 DRV8163SQVAKRQ1 和 DRV8143SQRXYRQ1 提供相同的瞬态热阻抗图 ?

    [/报价]

    我们没有 DRV8143-Q1 或 DRV8163-Q1 的类似数据、因此很难提供这些器件的发货日期。

    您能否检查是否担心将 RIROPI 设置 为 6.49k Ω? 在客户用例中、最大电流将为 2A。

    使用该电阻值没有问题。 在内部 IPROPI 为 HS-FET 从电流镜输出电流。 因此、IPROPI 的这一高电阻是可以获得的、这也是 IPROPI 电压/电流将在无电容的情况下大致与输出电流同时上升的原因。

    此致、

    Joshua