Other Parts Discussed in Thread: DRV8300
器件型号: DRV8300DRGE-EVM
主题: DRV8300 中讨论的其他器件
尊敬的专家:
我正在将 DRV8300DRGE‑EVM 与 LAUNCHXL‑F280049C 配合使用来生成三‑相无传感器输出。 我的 Simulink 模型(嵌入式 C2000 工具箱)仅在 LaunchPad 上正确运行、并且在安装跳线 JP1–JP3 后、我可以观察到正确的 PWM 波形。
根据 DRV8300 用户指南、在 EVM 与 LaunchPad 对接时、应移除 JP1–JP3。 但是、当我移除这些跳线并为 DRV8300 板供电时、没有输出、DRV8300 上的一个 LED 变为红色。 无论 USB 连接如何、都会发生这种情况。
如果我重新安装 JP1–JP3 并为 DRV8300(高达 15V)供电、一切都正常工作、三‑相输出符合预期。
我的问题是:如何协调用户指南说明(即使用 DRV8300DRGE‑EVM 时移除 JP1–JP3)与仅在跳线保持安装状态时系统才能正常工作这一事实?
此致、
Marvin