This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873S-Q1EVM:错误检测功能

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8242-Q1, DRV81004-Q1, DRV8873-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1607684/drv8873s-q1evm-error-detection-function

器件型号: DRV8873S-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: DRV81004-Q1、DRV8242-Q1、 DRV8873-Q1

你好。

目前、我正在考虑实施以下 IC 来控制空调控制阀、从而在阀门运行和未运行时实现开路/短路检测。

正在考虑的产品:DRV8873SPWPRQ1 或 DRV81004-Q1

函数实现详细信息

- 4 个或更多的电磁阀需要控制

-电磁阀规格:电流消耗 0.5A ,DC24V(14W)

-符合 AEC 标准

-当阀门工作和不工作时,都需要进行断路/短路检测。

我想询问我考虑的产品是否适合实现上述功能。 如果您有任何其他建议、也请告知我。

特别是、当阀门不工作时、似乎很难检测到开路/短路情况。

应用(详见):现代汽车公司空调控制系统
年需求量(年产量):1K/年或以上

感谢您的努力工作。
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 星期一是美国的国庆节。 我们会在一天或两天内向您提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 SOL 阀控制、DRV8873-Q1 可以工作、尽管如果不需要独立的电流检测、但我建议改用 DRV8242-Q1。

    对于 DRV81004-Q1、请留出一天时间让我的同事就此器件提供意见。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    最好进一步了解您打算控制的螺线管。

    如果这些开关是非锁存 类型且只需要一个方向的电流、则 DRV81004-Q1 可能更合适。  

    如果 DRV8873-Q1 是锁存类型且需要双向电流、则 DRV8873-Q1 可能更合适。  

    此致、

    David