This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV120:MOSFET 规格

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV110, DRV120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1608989/drv120-mosfet-spec

部件号: DRV120
主题中讨论的其他器件: DRV110

团队、

DRV120 集成了一个内部 MOSFET、而 DRV110 不集成。

您能否提供 DRV120 内部 MOSFET 的规格、包括额定电压、额定电流和 Rds (on)? 客户希望进行总 BOM 成本比较、以便选择更合适的继电器驱动器。

感谢您的支持。

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    这是一个旧器件。 Rdson 规格不在数据表中。 我们集成了具有保护功能的低侧驱动器。 您能告诉我终端应用是什么吗? 电压和电流要求是多少?

    好极了

    Mojtaba.