This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300DRGE-EVM:电压监测器上无值

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, DRV8300DRGE-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1609123/drv8300drge-evm-no-value-on-voltage-monitor

器件型号: DRV8300DRGE-EVM
《Thread 中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280049C

尊敬的专家:

连接 DRV8300DRGE-EVM 和 LaunchXL-F280049C 以测试 BLDC 电机。 在我的测试中:
Pvdd = 28V
电机已连接
已连接霍尔传感器
 
与在线 GUI 连接成功。 但在电压监测器件中看不到任何值。 我认为、这就是微控制器没有向相位发送任何 PWM 的原因。  
在 LaunchPad 中:
JP1、JP2 和 JP3 断开连接。 J101 全部已连接。 JP9 已连接。
在驱动程序套件中:
J6 和 J8 连接到左侧。 J3 连接到右侧。
设置中是否遗漏了任何内容?
 
此致、
Marvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    GUI 上的电压监测器应该只是电路板上分压器的结果。 它不应用于实际换向中的任何位置。  

    您能否探测 INHx 和 INLx 引脚并查看是否有任何活动?

    谢谢、

    Joseph