This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:VolP_REFH

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1610157/drv8245-q1-volp_refh

器件型号: DRV8245-Q1

您好的团队、

VOLP_REFH 和 VolP_REFL 适用于内部 5V 基准。  

我计划使用 DRV8245P 版本、该版本为 VDD 使用外部 5V。

在这种情况下、VolP_REFH 和 VolP_REFL 对于这个外部 5V 是正常的?  

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinji:

    用于 VolP_REFH 和 VolP_REFL 的 5V 基准由 VM 衍生的内部稳压器生成、即使在该器件及其系列的 P 型号中、也不会连接到 VDD 电源。 因此、即使 VDD 为 3.3V、VOLD_REFH 和 VolP_REFL 也不应改变、并且 OLP OUTx 上拉电阻的 5V 电源也不会改变值。

    此致、

    Joshua