Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, CSD18532NQ5B
器件型号: DRV8711
主题中讨论的其他器件: CSD18532NQ5B
您好、
我们在其中一款器件中使用 DRV8711、并且偶尔会看到因 OCP 错误而出现的故障实例。
在这些情况下、我们往往会看到电路板正常运行 3-6 个月或更长时间、但最终会因 A 或 B 上出现 OCP 错误而发生故障
这些失败的电路板正常启动、但经过一致的步骤数后、将 FAULT 引脚置为有效。
我们尝试将这些板上的 OCPTH 和 OCPDEG 提高到 11、但仍然会遇到同样的问题。
我们的常规设置:
OCPTH 01
OCPDEG 10
TDRIVEN 01
TDRIVEP 01
IDRIVEN 00
IDRIVEP 00
在这些板上、我们可以更换 DRV8711、它会恢复正常运行、因此我们相信 DRV8711 是发生故障或受到某种程度的损坏。
以下是故障示波器和电路板上具有 AOCP 错误的 A2 引脚的照片。
紫色、nFault
绿色、A2LS
蓝色、A2OUT
黄色、A2HS

出于上述原因、这似乎与此其他帖子非常相似: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/961619/drv8711-overcurrent-protection-ocp-and-long-vds-rise-time
然而,一个决议从未公布。
将 TDRIVEP 提升到 10 确实可以使驱动程序再次运行、但从链接的帖子来看、这似乎是一个临时的解决方案。
是否找到了有关此情况的解释或修复?